Les participants doivent répondre correctement à la question de la semaine, posée sur la page d’accueil de la société HEINRICH KIPP WERK KG (https://www.kipp.fr). Il n’est autorisé qu’une seule participation par semaine. Chaque gagnant ne peut donc remporter qu’un seul lot. Le jeu est exclusivement ouvert aux personnes physiques majeures, résidant en Allemagne, Autriche, France ou Pologne. Sont exclus du jeu les membres du personnel du groupe HEINRICH KIPP ainsi que de ses succursales.
Seront également exclus les participants se servant de moyens illicites ou se procurant d’une autre façon des avantages par manipulation. Le cas échéant, les gains pourront être annulés et leur restitution demandée. De même, l’acquisition éventuelle de nos produits ne saurait affecter les résultats du jeu-concours.
Lots
Quatre lots différents sont à remporter du 10 juin 2016 au 10 juillet 2016. Pour chaque lot, la participation est ouverte pendant une période de sept jours (à l’exception de la première semaine, où elle est portée à dix jours), en commençant le dimanche précédent à minuit. La participation doit intervenir avant la fin de ce délai. Les participants peuvent participer au jeu-concours en répondant aux différentes questions posées, et en indiquant leurs nom, date de naissance et adresse mail. En cas de plusieurs réponses correctes, le gagnant sera déterminé par tirage au sort. Les gagnants ne peuvent céder leur lot à une tierce personne ou prétendre à un versement d’espèces équivalent à la valeur du lot remporté. Ce dernier leur est livré gratuitement. Chaque gagnant est contacté par écrit, par le biais d’un mail, et son nom est publié sur la page Facebook de la société HEINRICH KIPP. Le gain sera considéré caduc en cas d’injoignabilité du gagnant, d’absence de réponse de sa part ou de non-retrait du gain passé un délai de 21 jours à compter de la première publication du nom du gagnant par la société HEINRICH KIPP WERK KG.
Cessation du jeu-concours
La société HEINRICH KIPP WERK KG se réserve le droit d’interrompre le jeu-concours ou d’y mettre un terme à tout moment. Cela vaut notamment en cas de force majeure et dans le cas où l’exécution ou la poursuite du jeu-concours ne serait pas possible pour des raisons organisationnelles, techniques ou juridiques. Dans un tel cas, les participants ne disposent d’aucun droit d’action à l’encontre de la société HEINRICH KIPP WERK KG.
Responsabilité
La société HEINRICH KIPP WERK KG ne saurait être tenue pour responsable des fausses informations, relatives au jeu-concours, fournies et diffusées par les participants et/ou des tiers. La société HEINRICH KIPP WERK KG ne garantit en aucun cas que tous les liens et renvois proposés dans le cadre du jeu-concours sont exacts. La société HEINRICH KIPP WERK KG ne pourra être tenue pour responsable des dommages résultant d’une défaillance des installations techniques, des retards ou interruptions de service ou des dommages survenus au cours de la participation au jeu-concours ou de la remise et de l’utilisation du lot remporté. Cette limitation ne s’applique pas aux atteintes à la vie, au corps et/ou à la santé.
Protection des données
Les données à caractère personnel des participants sont exclusivement utilisées par la société HEINRICH KIPP WERK KG pour l’organisation du jeu concours et l’expédition des lots. Elles ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.
Promotion sur Facebook
Ce jeu-concours n’a aucun rapport avec Facebook et n’est en aucune façon sponsorisé, parrainé ou organisé par Facebook. Les informations renseignées ne sont pas destinées à Facebook, mais à la société HEINRICH KIPP WERK KG.
Organisateur
HEINRICH KIPP WERK KG Heubergstraße 2 72172 Sulz am Neckar Allemagne Tout recours judiciaire est exclu. Dernière actualisation : 23/05/2016 |